Recyclage et élimination des déchets

L'éco-participation

Depuis novembre 2006, lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique, vous participez au financement de la collecte et du recyclage d'un ancien équipement équivalent, en payant une « éco-participation ».

L'éco-participation DEEE correspond à la contribution financière du consommateur à la collecte, à la réutilisation, au recyclage d'un produit usagé équivalent. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.

 

Traitement des déchets - Reprise 1:1

 

Conformément aux lois en vigueur, CONRAD recycle les anciens appareils en permettant à l'utilisateur de faire l'échange, lors de l’achat, entre l'ancien et le nouvel appareil.
 

Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole, qui indique que l'appareil en fin de vie doit être trié et éliminé séparément des déchets ménagers.

Mülltonne

Comment puis-je renvoyer des appareils usagés électriques à Conrad? 

La récupération sans frais s’opère selon les règles suivantes :
 

 

Dépôt dans un point de collecte prévu à cet effet :

Trouvez le point de collecte le plus proche en vous rendant sur les sites des éco-organismes avec lesquels travaille la société Conrad (voir liste ci-dessus) ou consultez le site web https://www.ecosystem.eco/

 

Confiez-nous la reprise de votre ancien produit (“reprise 1 pour 1”) selon les modalités suivantes

 

Préalable :

  • Tout produit constituant un risque sanitaire ou sécuritaire lors de sa manutention ne sera pas repris. 
  • Dès sa reprise, vous acceptez de renoncer à la propriété du produit.

 

Règle de reprise “1 pour 1”:

 

  •  Pour un produit transportable sans équipement (moins de 30 kg, et dont les dimensions (largeur + longueur + hauteur) sont inférieures à 2 mètres), la reprise de votre ancien produit (élément d’ameublement ou équipements électriques et électroniques au sens défini par la REP) aura lieu dans un point de collecte de proximité, dans lequel vous devrez vous rendre pour le déposer (voir ci-dessus).

 

  1.         Accessibles en voiture à 30 min au plus, en zones urbaines (zones denses et très denses)
  2. .        Accessibles en voiture à 40 min au plus, en zones rurales et semi-urbaines (zones peu denses et très peu denses)

 

  • Si vous êtes trop éloignés géographiquement d’un point de collecte, il vous suffit d’informer le Service Client de votre souhait de nous confier la reprise de votre produit usagé, au plus tard dans les 24h après votre achat, afin que nous organisions une solution de renvoi sans frais.
  • Pour un produit non transportable sans équipement (plus de 30 kg ou dont les dimensions (largeur + longueur + hauteur) sont supérieures à 2 mètres), il vous suffit d’informer le service client de votre souhait de nous confier la reprise de votre produit usagé, au plus tard dans les 24 h après votre achat, afin que nous organisions la reprise par un transporteur au point de livraison*. Vous acceptez alors que vos données personnelles soient communiquées à des tiers pour les besoins de l’organisation logistique de cette opération.

* le point de livraison s’entend par le lieu où le client s’est fait livrer : à domicile, en pied d’immeuble, au point relais ou en boutique.

 

NB: Pour les articles marketplace, le vendeur concerné vous contactera par téléphone ou par mail pour vous indiquer la marche à suivre.

Information Conrad affiliation Organisme de gestion.

- VALDELIA pour le mobilier N°FR022142_10ZWPG

- ESR pour les ampoules N° FR001616_05NRYA

- ECOLOGIC pour l’éco part N° FR001616_05NRYA

- CITEO pour les emballages N°FR022142_01NVAT

- CITEO pour les papiers N°FR022142_03SAGI

- ECO-MOBILIER N° FR022142_14KFEF pour les ABJ

- ECO-MOBILIER N° FR022142_12LXQQ pour les Jouets

- ECOLOGIC pour les ASL N° FR022142_13BYJB

- ECOLOGIC pour les ABJ thermiques N°FR022142_14KFEF

Remarques importantes.

Protection des données : veillez à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit stockée sur les anciens appareils que vous restituez. Assurez-vous d'avoir supprimé vos données personnelles de votre ancien appareil avant de le restituer.

Piles et batteries rechargeables dans les appareils : retirez toutes les piles et batteries des appareils (si possible sans les endommager) et veillez à les éliminer dans le respect de l'environnement. 

Ampoules (sources lumineuses) dans les appareils : retirez les ampoules/sources lumineuses des appareils (si un retrait non destructif est possible) et veillez à les jeter de manière respectueuse pour l'environnement.

 

Élimination des piles conformément à la loi

Les piles et les batteries contiennent à la fois des matières premières précieuses et des substances nocives. C'est pourquoi les consommateurs sont légalement tenus de les rapporter aux points de collecte agréés. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
 

Les piles et les batteries usagées peuvent être déposées gratuitement dans les points de collecte municipaux, les centres de recyclage ou dans les points de vente de piles et de batteries.

Questions fréquemment posées concernant l'élimination des piles:

 

Pourquoi les piles et batteries rechargeables doivent-elles être éliminées séparément?

Les piles usagées peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement ou la santé si elles ne sont pas éliminées correctement. De plus, les piles et les batteries contiennent également des minerais (fer, zinc, manganèse, cobalt, nickel, graphite, cuivre, aluminium, lithium) qui peuvent être réutilisés.

Le symbole de la poubelle barrée indique qu'il est interdit de déposer le produit dans le bac des ordures ménagères. Si les piles ou les batteries rechargeables contiennent des métaux lourds, elles sont également marquées du symbole chimique correspondant.

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

 

Comment puis-je me débarrasser des piles et batteries rechargeables?

Avant de déposer les piles usagées, recouvrez les bornes ouvertes visibles de ruban adhésif afin d'éviter les courts-circuits.

 

Dépôt des ampoules usagées

La plupart des ampoules contiennent des substances nocives ainsi que des minerais. La loi oblige donc les utilisateurs à les rapporter dans un point de collecte agréé.

Les ampoules à décharge de gaz sont collectées de la même manière que vos anciens appareils ; vous pouvez donc donner vos ampoules usagées au livreur lors de la livraison de votre commande Conrad. Prudence avec les ampoules à économie d'énergie : si le verre est cassé, l'utilisateur peut être en contact avec des substances nocives. Ramassez les éclats avec une serviette en papier humide et jetez la dans un sac hermétique. Utilisez pas d'aspirateur et évitez tout contact avec la peau.

 

FAQ concernant l'élimination des ampoules usagées

 

Que faire si une ampoule à économie d'énergie se casse?

Si une ampoule à économie d'énergie se brise, vous risquez d'entrer en contact avec du mercure toxique.

Pour éviter au maximum les contacts avec le mercure dans ce cas, respectez les règles suivantes :

  • Faites attention de ne pas vous couper pas avec les éclats de verre. N'utilisez pas l'aspirateur.
  • Emballez les débris dans un sac en plastique hermétique ou une boîte de conserve et jetez-les dans un centre de recyclage local ou une décharge.
  • Évitez tout contact avec la peau et aérez la pièce pendant au moins 20 à 30 minutes.